5G New Radioデザインの複雑さを克服

 

The ABCs of 5G New Radio Standards ebook

5G New Radio(NR)によって新しいエンドツーエンド・ネットワーク・アーキテクチャーが導入されると、高速のデータスループットと信頼性が極めて高い低遅延接続が実現され、新たなビジネスモデルへの扉が開かれます。

このeBook(電子書籍)では、5Gの規格とコンフォーマンスを説明します。

Testing 5G New Radio Devices applications brochure

5G NRでは新しいテクノロジーを使用しています。柔軟性の高い計算、より複雑な波形、チャネルコーディング手法、ミリ波まで拡張される周波数、広いチャネル帯域幅、高度なマルチアンテナアクセス手法によって性能を向上させることができます。 

このアプリケーションブローシャでは、新しいテスト手法と、5G NR用のチップセット、コンポーネント、デバイスをテストする手法について説明します。これにより、5G NRのデザインを加速できます。

下記フォームを送信いただくと、eBook(電子書籍)とアプリケーションブローシャをダウンロードいただけます。


"送信ボタンのクリックによりお客様情報の収集と利用方法をお伝えするプライバシー・ステートメントにご同意頂いたものとみなします。また、弊社及び弊社販売店からご連絡を差し上げる場合がございます。