Column Control DTX

E36200シリーズ ベンチ用200 W/400 Wオートレンジ電源

データシート

次世代機能で測定・解析をパワーアップ 50年以上にわたって、キーサイト・テクノロジーのDC電源は、デザインの立証、問題の把握、製品品質の保証を行うエンジニアの作業方法を革新し続けてきました。ベンチで200 Wから400 Wの電源が必要な場合、E36200シリーズをご利用いただけます。出力のリップル/ノイズが少なく、デバイスに幾重もの保護が施されているため、高い信頼性に基づいてテストが行えるだけでなく、次世代機能を使うことで測定・解析をパワーアップできます。

×

営業担当者からご連絡させていただきます。

*Indicates required field

ご希望の連絡方法をお知らせください。 *必須項目です。
Preferred method of communication? ご登録のEメールアドレスの変更
Preferred method of communication?

送信ボタンのクリックによりお客様情報の収集と利用方法をお伝えする キーサイトプライバシーステートメント にご同意頂いたものとみなします。また、弊社及び弊社販売店からご連絡を差し上げる場合がございます。

ありがとうございました。

A sales representative will contact you soon.

Column Control DTX