Choose a country or area to see content specific to your location
電子書籍
目次
ヒント1 基本的なトリガから始める
ヒント2 プローブを理解する
ヒント3 信号を正しくスケーリングする
ヒント4 適切な収集モードを使用する
ヒント5 高度なトリガを使用し、詳しく見る
ヒント6 シリアルバス用の内蔵プロトコルデコーダーを使用する
ヒント1 基本的なトリガから始める
信号の写真判定
トリガはオシロスコープを使いこなすために理解すべき必須の機能です。これは特に、今日の複雑なデジタル信号を測定する場合に重要です。
オシロスコープのトリガは、レースカーの写真判定に例えることができます。これは繰り返しイベントではありませんが、カメラのシャッターは、先頭のレースカーのフロントバンパーがフィニッシュラインを超える瞬間に同期する必要があります。オシロスコープにトリガをかけずに波形を表示するということは、レースの写真をランダムに撮るようなものです。レースのスタートからフィニッシュまでの間に、たくさんのレースカーが見られますが、本当に必要な情報は得られません。
オシロスコープのデフォルトのトリガ設定を使用した場合は、オシロスコープは信号の立ち上がりエッジでトリガをかけます。このポイントが画面の(水平方向と垂直方向共に)中央に表示されます。
トリガとして使用するチャネル、トリガレベル電圧の設定、トリガするエッジの種類(立ち上がり、立ち下がり)、水平軸と垂直軸の位置を設定することにより、見たいイベントを正確に「写真」に収めることができます。
キーサイトの素晴らしい製品/ソリューションについてさらに詳しくご紹介いたします。今すぐダウンロードしてください!
コンテンツのロックを解除する
無料でお申し込み頂けます
*Indicates required field
ありがとうございました。
フォームが送信されました。
Note: Clearing your browser cache will reset your access. To regain access to the content, simply sign up again.
×
営業担当者からご連絡させていただきます。
*Indicates required field
ありがとうございました。
A sales representative will contact you soon.